- Tipo di articolo
- Sistema SAT per campeggio senza ricevitore3Sistema SAT per campeggio con ricevitore2
- Prezzo
- Marchio
- MegaSat3Kathrein1Telestar1
- Utenti
- 1321
- Diametro specchio
- 50 cm1
Impianti campeggio SAT
5 risultati

MegaSat HD 6000 Sistema SAT per campeggio con ricevitore

MegaSat 1500080 Sistema SAT per campeggio senza ricevitore Numero utenti: 1

MegaSat 1500081 Sistema SAT per campeggio con ricevitore Numero utenti: 1

Consulente
Cose da sapere sugli impianti SAT da campeggio
Cos'è un impianto da satellite da campeggio?
Di quali componenti è composto un impianto SAT da campeggio?
Cosa si dovrebbe valutare per l'acquisto di impianti SAT da campeggio?
In primo piano: Ricezione in tutto il mondo
Domande frequenti: Le domande più frequenti sugli impianti SAT da campeggio
Conclusione: Come acquistare il giusto impianto SAT da campeggio
Cos'è un impianto da satellite da campeggio?
Per non dover rinunciare al programma televisivo anche in vacanza in campeggio, ci sono impianti satellite compatti da campeggio che si possono allineare rapidamente, arrivati a destinazione. A differenza degli impianti SAT per il montaggio permanente, gli impianti SAT da campeggio devono essere da un lato compatti e, dall'altro, ricevere il satellite giusto il più rapidamente possibile nel luogo di vacanza. Oltre all'utilizzo in viaggio, gli impianti SAT da campeggio vengono utilizzati anche in luoghi in cui non è consentito il montaggio di un impianto più grande (in alcuni appartamenti in affitto) o per altri motivi (ad es. Per il party di calcio del campionato del mondo al giardino).
Di quali componenti è composto un impianto SAT da campeggio?
Antenna SAT
Componente centrale di ogni impianto SAT è sempre l'antenna parabolica satellitare che riceve i dati audio e video dal satellite. L'antenna può essere una parabola da Satellite rotonda (antenna parabolico) che unisce le onde ricevute in un determinato punto o un'antenna piatta che offre un angolo di apertura più ampio. L'antenna SAT è il componente che deve essere allineato con il satellite. Qui sono disponibili varianti a basso costo che devono essere allineate manualmente e modelli più comodi che si allineano automaticamente.
Il ricevitore LNB
del convertitore Block LNB (Low Noise Block) o anche la testa di ricezione amplifica i segnali satellitari ricevuti e li converte in un segnale che il ricevitore satellitare può elaborare. Per le parabole SAT, l'LNB viene montato davanti all'antenna nel punto focale, per le antenne piatte l'LNB è integrato nell'antenna. Il numero di utenti, cioè il numero di ricevitori satellitari collegabili, è definito dall'LNB. La maggior parte degli impianti di campeggio SAT dispone di un LNB singolo, cioè LNB, a cui può essere collegato un solo ricevitore, ma ci sono anche modelli che supportano più utenti. L'LNB è alimentato dal cavo dell'antenna, non è necessaria un'alimentazione aggiuntiva dell'LNB.
Il cavo di collegamento
dell'LNB viene collegato al ricevitore satellitare con un cavo coassiale, il cavo dell'antenna, che trasporta i segnali TV al ricevitore e la corrente all'LNB. Molti impianti di campeggio SAT includono un cavo di collegamento per antenna di lunghezza solitamente di 10 m, ma è utile sapere prima dell'inizio del viaggio se il cavo in dotazione è sufficientemente lungo per l'uso previsto.
Sono disponibili kit per campeggio SAT con ricevitore o senza. I set completi hanno il vantaggio che l'impianto SAT da campeggio è in genere subito pronto all'uso, per i sistemi senza ricevitore è possibile continuare a utilizzare i ricevitori esistenti. Alcuni ricevitori offrono molto di più della semplice ricezione di canali TV, ma possono riprodurre la loro gamma completa di funzioni solo con il televisore adatto. Gli impianti SAT da campeggio con ricevitore spesso includono anche un cavo accendisigari per l'alimentazione elettrica, il che li rende molto comodi, poiché non sempre è disponibile una normale presa di corrente per il campeggio.
Fissaggio
ci sono impianti fissi e mobili di campeggio SAT, cioè impianti di campeggio SAT, che vengono installati solo a destinazione e quelli che sono saldamente fissati al camper o roulotte e che vengono solo ripiegati durante il viaggio. Per il fissaggio dell'antenna SAT, gli impianti SAT da campeggio dispongono di piedini a ventosa, supporti da palo o a parete. I piedini con ventosa sono la soluzione più veloce per fissare l'antenna SAT, ma solo su superfici lisce. I supporti per palo possono essere fissati a ringhiere, maniglie e aste verticali e offrono già una maggiore tenuta. La soluzione più sicura sono i supporti a parete, che spesso sono difficili da realizzare proprio in campeggio.
Cosa si dovrebbe valutare per l'acquisto di impianti SAT da campeggio?
Antenna sat;
- Disco parabolico o antenna piatta
- Diametro parabola
- Numero di utenti?
- Allineamento automatico
Ricevitore
- incluso o non incluso
- SD o HD
- 230 o 12 volt (presa di corrente o accendisigari)
- Porta USB per la riproduzione di file
- Funzione Time-shift
- Slot per schede per Pay TV
La nostra buona pratica: messa a terra delle antenne
In particolare, le antenne posizionate all'esterno devono essere collegate a terra. In particolare, in caso di utilizzo temporaneo, molte persone sono inclini a ignorare gli aspetti di sicurezza, ma in caso di danni possono verificarsi difficoltà con l'assicurazione. Durante un temporale, i dispositivi elettronici devono essere scollegati meccanicamente dal cavo dell'antenna.
In primo piano: Ricezione in tutto il mondo
Non tutti i satelliti (posizione orbitale) possono essere agganciati da qualsiasi punto della terra. Questo non è un problema di progettazione dell'impianto di campeggio SAT, ma è dovuto al funzionamento della TV via satellite. Le possibilità di ricezione nella regione delle vacanze possono essere generalmente essere verificate online. Per allineare correttamente la parabola satellitare a destinazione, in molti set è inclusa una bussola.
Domande frequenti: Le domande più frequenti sugli impianti SAT da campeggio
È possibile utilizzare un impianto di campeggio SAT nell'appartamento?
Sì, gli impianti SAT da campeggio possono essere utilizzati anche in appartamento, tuttavia, per i kit con ricevitore incluso, è necessario controllare l'alimentazione elettrica, il ricevitore SAT da campeggio può funzionare solo a 12 volt e sarà necessario un adattatore o un secondo dispositivo.
Con un impianto SAT da campeggio posso ricevere anche programmi radio?
Sì, perché un impianto SAT da campeggio si distingue per la sua mobilità da un normale impianto SAT, non per la funzionalità di base. Un impianto SAT da campeggio può essere utilizzato per ricevere la stazione radio preferita (se trasmessa via satellite) anche all'estero.
Dove posso conservare il mio impianto SAT da campeggio quando non viene utilizzato?
L'impianto di ricezione mobile da campeggio viene fornito in genere in una valigetta stabile, in cui tutti i componenti sono alloggiati in modo sicuro. In questo modo la preparazione del viaggio non inizia con un'azione di ricerca su larga scala.
Conclusione: In questo modo è possibile trovare l'impianto di campeggio SAT adatto
Nella scelta dell'impianto di campeggio SAT adatto, non solo il comportamento personale della televisione o della radio è di interesse, ma anche il tipo di utilizzo. Qualcuno che vuole solo vedere le notizie televisive del paese d'origine, ha altre esigenze in termini di struttura tecnica dell'impianto di campeggio SAT, come un appassionato di cinema che non vuole rinunciare al suo impianto Dolby Surround anche quando si viaggia. E l'allineamento manuale dell'antenna è molto meno problematico per chi passa due settimane in un posto o che preferisce utilizzare il sistema da fermo piuttosto che per un giramondo che passa ogni notte in una nuova località. La selezione inizia quindi da voi e dai vostri desideri. Ma non c'è da preoccuparsi: La gamma Conrad è abbastanza ampia per trovare il vostro impianto ideale.