- Tipo di articolo
- Pressostato idraulico3
- Prezzo
- Marchio
- Comet1Einhell1TOOLCRAFT1
- Filettatura interna
- 10 mm112 mm1G1"1
- Corrente di commut. max.
- 6 A110 A2
- Pressione operativa (max.)
- 1.4 bar110 bar2
- Tensione d'esercizio
- Filetto esterno
- Notizie & Offerte
Interruttore a pressione idrica
3 risultati

Einhell 4174230 Pressostato idraulico 10 bar (max) 230 V

Consulente
Fatti interessanti sugli interruttori a pressione per acqua
Cosa sono i pressostati?
Quali tipi e tipi di interruttori a pressione per acqua sono disponibili?
Criteri di acquisto per l'interruttore a pressione dell'acqua - cosa è importante?
La nostra buona pratica
FAQ - domande frequenti sugli interruttori a pressione dell'acqua
Conclusione: Come acquistare il pressostato acqua adatto
Cosa sono i pressostati?
Un interruttore a pressione dell'acqua è in linea di principio simile a un normale interruttore a pressione per l'aria, che attiva e disattiva un compressore, a seconda della pressione nella caldaia a pressione. Un pressostato per l'acqua esegue la stessa cosa, ma per l'acqua, ed è progettato appositamente per l'edilizia.
Gli interruttori a pressione rilevano la pressione attualmente applicata tramite un sensore meccanico o elettronico. Se supera la pressione desiderata, il comando della pompa spegne la pompa. Se la pressione di accensione è inferiore, collegare i contatti elettrici e la pompa si riaccende. Queste operazioni possono essere eseguite solo meccanicamente, azionando direttamente i contatti di commutazione tramite una membrana di pressione deformabile o elettronicamente tramite un trasduttore di pressione e un'elettronica di controllo.
I pressostati dell'acqua vengono utilizzati come regolatore di pressione per il controllo di distributori automatici di acqua domestica, pompe da giardino e cisterna, pompe a immersione e altre pompe dell'acqua. Sono inoltre adatti per l'aggiornamento di una pompa esistente per l'acqua domestica, idealmente in combinazione con una caldaia a pressione o un serbatoio a pressione.
Quali tipi e tipi di interruttori a pressione per acqua sono disponibili?
In linea di principio si distinguono i pressostati meccanici e quelli che funzionano elettronicamente. Mentre gli interruttori a pressione meccanici hanno il vantaggio di non avere bisogno di alimentazione elettrica propria per il funzionamento, gli interruttori a pressione con controllo elettronico offrono spesso utili funzioni aggiuntive e comfort.
Per le forme di costruzione si distingue tra le varianti con un collegamento a pressione e quelle che dispongono di due collegamenti e sono montate nel percorso di flusso dell'acqua.
Criteri di acquisto per l'interruttore a pressione dell'acqua - cosa è importante?
Gli interruttori a pressione sono disponibili con diversi collegamenti per diversi scopi di utilizzo. L'intervallo di regolazione va da pressioni inferiori a 1 bar a 12 bar. Spesso le caldaie a pressione dispongono già di un collegamento a vite per interruttori a pressione, che è chiuso con un tappo cieco avvitato.
Questo è spesso il caso di impianti d'acqua domestici. La denominazione della filettatura e la pressione di esercizio massima consentita in bar possono essere prese dai dati tecnici.
L'intervallo di pressione deve essere regolabile, se possibile, per poter regolare la pressione dell'acqua in base a diverse esigenze. Per un impianto idrico domestico, ad esempio, è sufficiente una pressione da 2 bar a max. 4 bar, ma è necessario superare grandi differenze di altezza o lunghe distanze di mandata, sono necessarie pompe potenti e pressioni corrispondenti più elevate nell'intervallo da 5 bar a 10 bar.
Se sono spesso necessarie diverse pressioni, gli interruttori a pressione elettronici sono utili. Non solo commutano in modo molto preciso, ma consentono anche una regolazione semplice e rapida della pressione di accensione e spegnimento.
In questo modo è possibile un adattamento ideale a un impianto idrico domestico esistente o da costruire.
La nostra buona pratica
Gli interruttori a pressione per acqua sono adatti solo per liquidi, cioè acqua. Con questo si intende acqua dolce pulita, per acqua salata o altri agenti aggressivi è necessario un interruttore a pressione adatto. Per un funzionamento privo di interferenze e una lunga durata, è necessario utilizzare un prefiltro, se possibile. Questo filtra particelle come granelli di sabbia o ruggine dall'acqua e protegge sia il pressostato che la pompa da eventuali danni.
FAQ - domande frequenti sugli interruttori a pressione dell'acqua
Un interruttore a pressione per l'acqua può essere utilizzato in via eccezionale e per breve tempo anche per altri liquidi?
L'alloggiamento, le guarnizioni e il sensore di pressione sono progettati per il contatto e la viscosità dell'acqua convenzionale non corrosiva. Altri liquidi possono causare malfunzionamenti o danneggiare irreparabilmente il pressostato. In caso di liquidi infiammabili sussiste anche il rischio di esplosione.
Il mio pressostato meccanico non funziona più, posso ripararlo da solo?
Oltre alle impostazioni per la pressione di accensione e spegnimento secondo le istruzioni per l'uso, non ci sono interventi di regolazione o riparazione da parte dell'utente all'interno del dispositivo. La molla a spirale sulla membrana di pressione è sotto un forte precarico, un'impugnatura errata può causare gravi lesioni. Lasciare che le riparazioni siano esegite solo dal servizio di assistenza del produttore.
Cos'è un acquedotto domestico?
Un impianto idrico domestico è costituito da una combinazione di pompa, interruttore a pressione e un contenitore. Questo contenitore è dotato all'interno di una membrana e parzialmente riempito d'aria, per fornire la pressione di memoria e per evitare l'accensione e lo spegnimento della pompa troppo frequenti in caso di basse perdite d'acqua. Un impianto idrico domestico consente l'utilizzo di acqua piovana o, se consentito, anche di acque sotterranee per scopi di irrigazione e pulizia.
Conclusione: Come acquistare il pressostato acqua adatto
La pressione nominale di esercizio massima consentita deve essere sempre superiore alla pressione massima dell'acqua prevista, ovvero la pressione che la pompa può al massimo accumulare. Se la pompa, ad esempio, fornisce un massimo di 6 bar, anche l'interruttore a pressione deve essere progettato per un massimo di 6 bar (meglio ancora di più).
Se per la pompa è necessaria una protezione contro il funzionamento a secco, è possibile utilizzare interruttori a pressione elettronici con funzionalità adeguate. Inoltre, è importante l'intervallo di pressione, cioè l'intervallo di regolazione dalla pressione di accensione desiderata alla pressione di spegnimento.
Se il pressostato deve essere utilizzato non solo in casa, ma anche in giardino, è necessario prestare attenzione all'idoneità (tipo di protezione). Un interruttore è pratico se il circuito della pompa non è già commutabile separatamente.
Per un utilizzo flessibile, se si devono collegare più pompe o se si desidera un utilizzo mobile, gli interruttori a pressione pronti per l'uso sono pratici per un facile collegamento a una presa da 230 V.
In particolare, in combinazione con un impianto idrico domestico, è vantaggioso un rilevamento di perdite esistente. Protegge il sistema idrico domestico da continui cambi in sequenza breve, quando un rubinetto non è stato completamente chiuso, e segnala quando si verifica una perdita nell'impianto idrico domestico.