- Tipo di articolo
- Luxmetro6Luxmetro LED2Misuratore UV1
- Prezzo
- Marchio1
- PCE Instruments39Gossen Metrawatt13Gossen Photo13Extech10VOLTCRAFT9Kern5Sauter5Fluke4Senseca4Testboy4HT Instruments3testo3Beha Amprobe2Chauvin Arnoux1Metrel1Multimetrix1TFA Dostmann1
- Calibrato
- di fabbrica senza certificato8ISO1
- Funzioni
- Illuminamento8potenza di radiazione1
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
Luxmetri
9 risultati



VOLTCRAFT VC-8330305 UV-500 Misuratore UV 0.002 - 19.99 mW/cm²



VOLTCRAFT VC-18702800 LX-50 DOK Luxmetro 0 - 200000 lx


VOLTCRAFT VC-13101385 LX-80 Luxmetro 0.0 - 200000 lx
Consulente
Fatti interessanti sui luxmetri o misuratori di luminosità.
Cosa è un Luxmetro?
In quali settori vengono utilizzati luxmetri?
Come funzionano i luxmetri?
Caso particolare tubo fluorescente
Chi utilizza il luxmetro lo strumenti di misura della luce?
Quali luxmetri sono disponibili presso Conrad?
Cosa si dovrebbe considerare prima dell'acquisto e l'utilizzo di luxmetri?
Cosa è un Luxmetro?
La luce è fonte di vita e di pericolo allo stesso tempo. Persone, animali e piante necessitano di luce per produrre sostanze essenziali o per stimolarne la produzione. D'altra parte, la protezione dalla luce svolge un ruolo importante in molti punti. La luce visibile per l'uomo ha una lunghezza d'onda da circa 380 a 750 nanometri e si diffonde a velocità di luce - circa 300.000 chilometri al secondo sotto vuoto.
La luce naturale arriva a terra con la radiazione solare come luce diurna. Le sorgenti di illuminazione artificiale portano letteralmente luce dove è buio. Non solo la luce visibile, ma anche le aree al di fuori di essa dell'ultravioletto (UV, inferiore a 380 nanometri) e della luce ultrapura (IR, maggiore di 750 nanometri) svolgono un ruolo.
Per poter pianificare, controllare e adattare tutte queste aree in conformità con le normative e le direttive vigenti, vengono utilizzati strumenti di misura dell'illuminazione. La denominazione luxmetro, che è basata sull'unità di misura "Lux" dell'illuminamento, può essere considerata sinonimo. Il Lux è il flusso luminoso (in lumen) che cade su una superficie (in metri quadrati): Lm/m2 . Nei paesi con sistemi non metrici, "Footcandle" è l'unità di misura utilizzata per l'illuminamento. L'acronimo è fc e misura i lumen per piede quadrato (lm/ft 2). Il fattore di conversione è 1 fc = 10,764 Lux.
In quali settori vengono utilizzati luxmetri?
Le sorgenti luminose sono distinguibili, tra l'altro, in base all'illuminazione fissa, alla luce diurna in ambienti interni, all'illuminazione di luoghi di lavoro, all'illuminazione stradale o di sicurezza. Questo tema è particolarmente importante, tra l'altro, nella tecnologia medica. E anche televisori e monitor emettono luce. Da non dimenticare i fotografi e i cineasti che impostano le loro creazioni con l'uso sapiente della luce (e dell'ombra). Allo stesso modo, la luce artificiale aiuta a orientarvi in condizioni di scarsa visibilità, ad esempio nel traffico stradale o in caso di pericolo come illuminazione di emergenza.
L'importanza che il legislatore attribuisce alla gestione della luce è riconosciuta dalle molteplici norme che esistono a tale scopo. Secondo la legge federale sulla protezione dell'aria ambiente (BImSchG), la luce è un fattore ambientale. Da molto tempo il termine "inquinamento luminoso" è comune, con il quale l'illuminazione viene indicata dalla luce diffusa nell'atmosfera, che impedisce, ad esempio, le osservazioni astronomiche. Allo stesso tempo, un'illuminazione eccessiva può causare danni all'occhio e alla psiche, soprattutto in caso di carichi errati a lungo termine. Le ricerche mediche hanno dimostrato che la luce UV può essere un fattore di supporto per la creazione della malattia oculare Grauer Star (decolorazione della lente). Gli strumenti di misura dell'illuminazione possono essere utilizzati in molti settori, ogni volta che si deve garantire che vengano rispettate le disposizioni di legge e che la salute delle persone non venga compromessa.
Come funzionano i luxmetri?
Un apparecchio di misurazione dell'illuminazione è dotato di un elemento fotosensibile. Si trova in un diffusore di luce, per lo più nella sfera bianca. L'elemento di costruzione cambia la sua struttura parziale e quindi la sua conduttività durante l'irradiazione con luce. Questa variazione viene rilevata elettronicamente e visualizzata come valore misurato (registrato), generalmente come valore numerico su un display. I dispositivi di alta qualità rilevano anche la distribuzione spettrale della sorgente luminosa e visualizzano il risultato della misurazione come spettro colorato. A seconda dell'attrezzatura, gli errori di angolo di incidenza o di spettro vengono compensati automaticamente. La memorizzazione di serie di valori di misura, porte USB e il collegamento alle reti sono parte integrante di una parte dei dispositivi.
Caso particolare tubo fluorescente
Per i luxmetri e gli strumenti di misura dell'illuminazione nel negozio online di Conrad sono presenti i cosiddetti tester per lampade. Queste lampade a neon, a risparmio energetico, a fluorescenza, a vapore di mercurio e a vapori di sodio si accendono fornendo un segnale di alta tensione ionizzante e testano il loro funzionamento. I dispositivi sono parzialmente dotati di antenne telescopiche per un controllo rapido (senza conduttore). Inoltre, le bobine di riscaldamento dei tubi fluorescenti possono essere testate. In questo modo questi dispositivi funzionano come un misuratore di passaggio con segnali ottici e/o acustici.
Chi utilizza il luxmetro lo strumenti di misura della luce?
Molteplici come le norme di cui sopra, per quanto diversi sono i campi di applicazione degli strumenti di misura dell'illuminazione. Ingegneri di prova, progettisti di città, architetti, addetti alla protezione del lavoro, servizio di casa, fotografi - ovunque si debba rispettare la normativa o che si trovino esigenze estetiche di illuminazione, la luce deve essere controllata, spesso già durante la progettazione di edifici. Anche in agricoltura o in orticoltura è possibile utilizzare l'illuminazione solare o l'illuminazione artificiale bilanciata per la crescita delle piante e la fioritura.
Quali luxmetri sono disponibili presso Conrad?
Gli strumenti di misura dell'illuminazione vanno dal luxmetro entry-level a strumenti di misura della luce calibrati e professionali, con i quali è possibile analizzare lo spettro dei colori e che offrono allo stesso tempo ampie modalità di valutazione dei dati e di memoria. La valutazione dei dati è possibile in parte sotto forma di fogli di calcolo Excel o file grafici. Sono disponibili certificazioni DAkkS, ISO e standard di fabbrica.
Cosa si dovrebbe considerare prima dell'acquisto e l'utilizzo di luxmetri?
Prima dell'acquisto, avere una panoramica dei requisiti di tecnologia della luce necessari per selezionare il dispositivo adatto. In caso di dubbio consultare i professionisti del proprio ambiente professionale.
I luxmetri sono dispositivi altamente sensibili, di solito con alta precisione. Ciò impone requisiti particolari per la conservazione, l'utilizzo e la cura. Utilizzare i coperchi esistenti dei sensori di luce quando i dispositivi non sono in uso.
Durante la misurazione, il sensore luminoso non deve essere mosso e deve essere inserito nel flusso luminoso da misurare secondo le istruzioni per l'uso. Forti campi elettrici o magnetici possono distorcere il risultato della misurazione.
Per determinate misurazioni della luce, ad esempio in laboratori o strutture mediche, possono essere richiesti strumenti di misura certificati e calibrati. In questi casi, i dispositivi tradizionali possono essere utilizzati solo per la valutazione della situazione, ma non per l'accettazione o l'approvazione di sorgenti luminose.
Nelle istruzioni per l'uso sono riportate le note per le operazioni di calibrazione e misurazione.
Per i tester di illuminazione citati (per tubi al neon e simili), rimuovere le batterie prima di eseguire la manutenzione del dispositivo per evitare l'attivazione accidentale delle radiazioni ionizzanti.
Controllare che i dispositivi non siano danneggiati prima del test. I dispositivi difettosi non devono più essere utilizzati in nessun caso.