bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Tipo di articolo
Igrometro2
Venditore
Conrad Electronic SE
Prezzo
€ - €
Marchio1
Greisinger15
testo12
PCE Instruments8
Extech7
Fluke2
VOLTCRAFT2
TFA Dostmann1
Calibrato2
DAkkS1
di fabbrica senza certificato7
ISO1
Solo venditori certificati ISO
Sì2
Temperatura max.
°C - °C
+1372 °C2
Si prega di selezionare prima una categoria:
Notizie & Offerte

Misuratori di umidità e igrometri

2 risultati

Igrometro VOLTCRAFT PL-100TRH 0 % ur 100 % ur -200 °C +1372 °C Calibrato: DAkkS

Igrometro VOLTCRAFT PL-100TRH 0 % ur 100 % ur -200 °C +1372 °C Calibrato: DAkkS

Consegna entro Lun. 2 Nov.
Vendita e spedizioneConrad Electronic
802,46 €
escl. IVA,
Igrometro VOLTCRAFT PL-100TRH 0 % ur 100 % ur -200 °C +1372 °C Calibrato: ISO

Igrometro VOLTCRAFT PL-100TRH 0 % ur 100 % ur -200 °C +1372 °C Calibrato: ISO

Consegna entro Lun. 26 Ott.
Vendita e spedizioneConrad Electronic
290,98 €
escl. IVA,

Consulente

Cose da sapere sull'igrometro

  • Cosa sono gli strumenti di misura dell'umidità dell'aria/igrometro?

  • Come funzionano gli strumenti di misura dell'umidità dell'aria/igrometro?

  • Dove vengono utilizzati i misuratori igrometri dell'umidità dell'aria?

  • Tipi di calibrazione degli strumenti di misura dell'umidità dell'aria/igrometro

  • FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misurazione dell'umidità dell'aria/igrometri

     

Cosa sono gli strumenti di misura dell'umidità dell'aria/igrometro?

Gli strumenti di misura dell'umidità dell'aria sono un gruppo di strumenti di misura per la determinazione del contenuto di umidità dell'aria o dei materiali. Si tratta in genere di strumenti di misura multifunzione compatti, che possono anche rilevare altre grandezze fisiche come la temperatura, il contenuto di CO2, la pressione assoluta o il flusso. In questa categoria di strumenti di misura sono presenti anche modelli analogici.

La denominazione igrometro contiene la parola "umido" o umidità.

Il clima dell'ambiente ha un forte impatto sul benessere delle persone che vi si trovano. La concentrazione di CO2 è considerata un indicatore essenziale della qualità dell'aria dell'ambiente. Una cattiva qualità dell'aria con un'eccessiva concentrazione di CO2 provoca stanchezza, concentrazione debole e può anche causare disturbi alla salute. In questo modo il clima dell'ambiente è un fattore di protezione del lavoro. Alcuni dei valori più comuni, applicabili anche agli uffici, sono:

LuogoTemperatura consigliataUmidità consigliata
Camera da letto16 - 18 °C50 – 70 %
Cucina18 °C50 – 70 %
Soggiorno20 °C.40 – 60 %
Bagno23 °C50 – 70 %

Ma anche in impianti di produzione sensibili, ad esempio nella produzione di semiconduttori o nello stoccaggio di determinati prodotti, come gli alimenti, spesso esistono requisiti specifici per la qualità dell'aria. Con gli strumenti di misurazione dell'umidità dell'aria o igrometri è possibile determinare rapidamente la qualità del clima dell'ambiente e reagire tempestivamente alla sovra o al di sotto dei valori standard. 

 

Come funzionano gli strumenti di misura dell'umidità dell'aria/igrometro?

Il principio di base della misurazione è che le proprietà di un prodotto (di misura) cambiano quando viene esposto all'umidità.

Un esempio è l'igrometro a capelli, in cui un capello umano viene utilizzato come sensore. In caso di aumento dell'umidità, i capelli si espandono. Questa estensione viene trasmessa a un puntatore che indica il valore su una scala calibrata. Nel frattempo, per questo tipo di misurazione vengono utilizzate a volte fibre sintetiche.

I moderni dispositivi utilizzano le modifiche dei parametri elettrici in caso di esposizione all'umidità:

Sensori capacitivi

Tra due elettrodi si trova uno strato igroscopico, per così dire come dielettrico. Quando si modifica il contenuto di umidità di questo strato, la capacità tra gli elettrodi cambia. In questo modo questa struttura funziona come un condensatore elettrico, il cui valore è modificabile. La capacità funge da equivalente di misurazione dell'umidità. I non conduttori con proprietà igroscopiche, come i polimeri plastici o i materiali ceramici, vengono utilizzati come dielettrico.

Sensori di impedenza

Questi sensori utilizzano uno strato igroscopico tra due elettrodi a corrente continua. Con l'assorbimento o la rimozione dell'umidità, la resistenza elettrica (ohmica) cambia. Questo valore viene calcolato come equivalente di umidità.

Impedenza/capacitivo a forma di miscela

Se viene utilizzata corrente alternata, si crea una forma mista, in quanto questi sensori misurano sia la variazione della resistenza di un materiale igroscopico a bassa conduzione sia le sue proprietà capacitive.

Il risultato della misurazione viene mostrato su display digitali a risparmio energetico. Alcuni dispositivi emettono segnali d'allarme in caso di superamento di valori critici o reagiscono con una sequenza di toni che segue la variazione del valore misurato.

Sono disponibili strumenti di misura dell'umidità dell'aria/igrometro con sonde di misura integrate e remote, che vengono collegate all'igrometro tramite spina.

Gli strumenti di misura dell'umidità per i materiali hanno sonde di misura di diversa fattura, solitamente come doppia punta metallica, con le quali il valore dell'umidità viene determinato in base alla corrente che passa attraverso l'apparecchio o nel mezzo.

Molti dei dispositivi di Conrad sono utilizzabili come registratori di dati per eseguire serie di misurazioni e per analizzarle successivamente sul PC. Alcuni modelli dispongono di uno slot per schede SD per registrare i risultati di misurazione su una scheda corrispondente.

 

Dove vengono utilizzati i misuratori igrometri dell'umidità dell'aria? 

  • Misurazione del clima dell'ambiente
  • Regolazione e controllo di impianti tecnici per l'aria ambiente climatizzata
  • Misurazione del punto di rugiada in pressione nei sistemi ad aria compressa
  • Valutazione della qualità dell'aria ambiente con l'aiuto della sonda IAQ (IAQ significa qualità dell'aria interna)
  • Misurazione dell'umidità nei materiali da costruzione o nei componenti di edifici

 

Tipi di calibrazione degli strumenti di misura dell'umidità dell'aria/igrometro

Calibrazione secondo ISO

I dati di qualità del dispositivo vengono misurati con strumenti di misura calibrati in conformità con DIN EN ISO 9001:2015.

Calibrazione DAkks

La calibrazione mediante certificato di un laboratorio di calibrazione accreditato garantisce la tracciabilità dei risultati di misurazione e quindi la loro compatibilità internazionale. L'ente di accreditamento tedesco GmbH (DAkkS) è l'ente di certificazione nazionale.

Calibrazione in conformità con lo standard di fabbrica:

In questo caso, l'apparecchio viene calibrato secondo le specifiche del produttore e non viene fornito alcun punto di calibrazione.

 

FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misurazione dell'umidità dell'aria/igrometri

Cosa si deve osservare quando si maneggiano strumenti di misurazione dell'umidità dell'aria / igrometri?

  • Lo strumento di misura può essere utilizzato solo in conformità con le norme e con i parametri specificati nei dati tecnici.
  • Con gli strumenti di misura e le sonde non si deve misurare su o in prossimità di parti sotto tensione.
  • Non conservare mai lo strumento di misura / le celle di misura insieme ai solventi e non utilizzare la sostanza igroscopica durante la conservazione.
  • Osservare le indicazioni dei produttori sulla sicurezza del prodotto e su circostanze che possono far decadere le richieste di garanzia. Pertanto, è possibile aprire lo strumento di misura solo se questo è previsto in modo specifico nella documentazione per scopi di manutenzione.
  • Le impugnature e i cavi di alimentazione non devono essere esposti a temperature superiori a 70 gradi Celsius, se non sono specificamente approvati per temperature più elevate. Le informazioni sulla temperatura su sonde o sensori si riferiscono solo all'intervallo di misura dei sensori.
  • Durante gli interventi di manutenzione e riparazione, utilizzare pezzi di ricambio originali
  • Uno strumento di misura deve essere smaltito sempre in modo professionale dopo la fine dell'utilizzo.
  • Le batterie difettose o scariche devono essere fornite al centro di raccolta previsto.

Dove non è possibile utilizzare strumenti di misura dell'umidità dell'aria/igrometro?

  • In aree a rischio di esplosione
  • Per misurazioni diagnostiche in ambito medico

Per quanto tempo dura un misuratore di umidità dell'aria/igrometro?

I dispositivi nel negozio professionale Conrad sono soggetti alla garanzia legale di due anni. In caso di utilizzo, conservazione e manutenzione adeguati, è possibile una durata più lunga. Particolarmente importante è il controllo regolare e la sostituzione tempestiva delle pile o delle batterie ricaricabili.

%seoprefootercolumns%