- Marchio1
- PCE Instruments2VOLTCRAFT
- Calibrato2
- DAkkS3di fabbrica senza certificato3ISODAkkS-akkreditiertes Labor
Tachimetri e stroboscopi
0 risultatiConsulente
Cose da sapere sui tachimetri
Cosa sono i contagiri?
Come funziona un tachimetro?
A cosa servono i contagiri?
Quali tachimetri sono disponibili presso Conrad?
FAQ - domande frequenti sui contagiri
Cosa sono i contagiri?
Un contagiri è uno strumento di misura meccanico o elettronico utilizzato per determinare il numero di giri per unità di tempo di elementi rotanti. In questo modo, un movimento circolare unico dell'oggetto rotante in un circuito completo di 360 gradi è considerato un giro. Un contagiri valuta i giri per unità di tempo e li emette come valore di scala analogico o come numero digitale.
Come unità di misura comuni si sono affermati "giri al minuto" (min -1) e "giri al secondo" (s -1). Le abbreviazioni "GPM" e "RPM" (in inglese: "rivoluzionarie al minuto") sono più utilizzate. La denominazione scientificamente corretta del numero di giri secondo il sistema di unità SI "1/s" (corrispondente a s-1) è poco comune.
Come funziona un tachimetro?
Per il funzionamento dei contagiri, è necessario distinguere i seguenti principi:
Misurazione meccanica del numero di giri
In questo tipo di misurazione si sfrutta la forza centrifuga delle masse in movimento. Maggiore è il numero di giri, maggiore è la forza t con la quale la massa in movimento si allontana dall'asse. Questo movimento viene emesso tramite un meccanismo a leva a un puntatore su una scala. Con questo metodo di misurazione è necessario un contatto meccanico diretto tra l'oggetto da misurare e lo strumento di misura. Ciò viene realizzato con puntali di misurazione, puntali cavi, alberi di prolunga e/o ruote di misurazione.
Misurazione elettrica del numero di giri
Qui un magnete ruota in una bobina elettrica in cui viene generata una tensione. L'altezza aumenta con il numero di giri, in modo che questo valore possa essere calcolato. Il movimento di rotazione deve essere trasmesso anche tramite un collegamento meccanico tra la parte rotante e il misuratore.
Misurazione elettronica del numero di giri
In questo campo sono disponibili diverse soluzioni tecniche, ma tutte si muovono in modo che un raggio di luce (generazione, intensità e lunghezza d'onda diverse) venga interrotto. Dalle interruzioni per unità di tempo viene determinato il numero di giri. Un'altra possibilità è che la frequenza di riflessi di un elemento riflettente applicato alla parte rotante sia conteggiata. La misurazione può essere effettuata mediante contatto meccanico o senza contatto, ad esempio mediante raggi con un raggio laser.
Misurazione stroboscopica
Con questo metodo di misurazione, l'oggetto da misurare può essere dotato di contrassegni aggiuntivi. Per la misurazione, è illuminato con flash di luce estremamente luminosi con frequenza di lampeggiamento definita. Se la frequenza del flash e la velocità di rotazione corrispondono, l'oggetto da misurare appare come in piedi. Si noti che questo effetto si verifica anche con i divisori a numero dritto o multipli del numero di giri. Per la produzione dei flash luminosi si utilizzano lampade allo xeno o LED ad alte prestazioni. Gli stroboscopi richiedono in genere un trigger esterno per l'attivazione definita. Sono possibili frequenze di lampeggio fino a 120.000 flash al minuto. I dispositivi con questa funzione di misurazione sono disponibili anche piccoli stroboscopi.
Particolarità
Grazie alla possibilità di misurare le operazioni di rotazione, con semplici strumenti si ottengono ulteriori possibilità di valutazione. La velocità di trasporto dei nastri trasportatori, quindi anche la loro lunghezza, è un esempio, con il contagiri integrato da una ruota di misurazione che si trova sul nastro.
I dispositivi digitali emettono valori numerici su display, hanno memoria per valori medi, massimi e minimi e l'ultimo valore misurato. Spesso sono inclusi gli accessori, come i marchi di misurazione riflettenti.
A cosa servono i contagiri?
La gamma di possibilità di utilizzo va dal contagiri dell'auto al monitoraggio e alla manutenzione di parti rotanti in molti settori industriali, ad esempio nelle tipografie, nelle stazioni di compressione dell'industria del petrolio e del gas naturale e nella misurazione di un giradischi.
Quali tachimetri sono disponibili presso Conrad?
Nel negozio online Conrad sono disponibili contagiri meccanici ed elettronici di alta qualità e impianti stroboscopici di diverse potenze.
La fascia di prezzo dei prodotti offerti va da due a quattro cifre. Come caratteristica di selezione "calibrazione" sono disponibili DAkkS, ISO e standard di fabbrica.
In parte sono disponibili per il download istruzioni per l'uso e schede tecniche. Inoltre, con il prodotto in questione riceverete consigli per gli accessori utili che potrete acquistare da Conrad.
FAQ - domande frequenti sui contagiri
Cosa bisogna osservare quando si usano i contagiri?
- I contagiri sono strumenti di misurazione di precisione e devono essere maneggiato con cura. Per il trasporto e lo stoccaggio, utilizzare gli imballaggi originali. Conservare l'apparecchio a secco; evitare gli spruzzi d'acqua e il gocciolamento.
- Le misurazioni su parti mobili, vibranti e rotanti possono essere accompagnate da gravi pericoli per la salute. Attenersi sempre alle istruzioni per l'uso del dispositivo e assicurarsi che le istruzioni per l'uso siano sempre disponibili.
- Gli oggetti in movimento nella luce stroboscopica appaiono in piedi o in movimento lento. Gli oggetti non devono mai essere toccati.
- La luce delle lampade stroboscopiche può provocare attacchi epilettici in persone a rischio.
- I componenti elettronici dell'apparecchio contengono sostanze dannose per l'ambiente. Devono essere smaltiti in conformità con le direttive ambientali applicabili
- Per alcune applicazioni possono essere richieste misurazioni.
- Le interferenze elettroniche possono influenzare i risultati delle misurazioni dei dispositivi elettronici.
- Pulire accuratamente il contagiri dopo ogni utilizzo.
- Non aprire gli strumenti di misurazione del numero di giri, tranne per i vani batteria previsti per la sostituzione. In caso di utilizzo improprio, tentativi di riparazione o apertura, la garanzia decade. Far eseguire le riparazioni dal produttore o dal fornitore.
Quanto dura un contagiri?
La durata del contagiri puramente meccanico è teoricamente illimitata. Lo stesso vale per i dispositivi digitali, con la necessità di sostituire le batterie di tanto in tanto.
Come posso riconoscere un contagiri difettoso?
- Valori di misura non validi indicano un dispositivo difettoso o un'interferenza ambientale.
- Nella maggior parte dei casi, un indicatore mancante sul display indica un'alimentazione elettrica non funzionante, o la batteria da cambiare.
- Un display sfocato può essere dovuto al fatto che la pellicola protettiva è ancora sul display.