Consulente

  

Cose da sapere sugli avvolgi tapparelle elettrici a nastro

  • Cos'è un avvolgi tapparella a nastro?

  • Avvolgitore a nastro meccanico vs. elettrico

  • Varianti di montaggio: Da parete o da incasso?

  • Possibili accessori

  • Prima dell'acquisto: Misurare la lunghezza della cinghia

  • Domande e risposte

 

Cos'è un avvolgi tapparella a nastro?

 Si tratta di un dispositivo su cui la cintura di tapparelle viene arrotolata o srotolata. Ciò avviene automaticamente o manualmente a seconda del dispositivo. Se la cintura viene avvolta, la ruota si apre mentre si chiude quando la cinghia si avvolge. Sono noti soprattutto avvolgitori meccanici, ma l'alternativa elettrica è sempre più diffusa.

Gli avvolgicavo possono essere montati a parete come cosiddetti avvolgitori orientabili (figura 2) o spariscono quasi in modo invisibile nella muratura mediante montaggio a incasso (figura 3). Mentre nella nuova costruzione la scelta rimane libera, durante il retrofitting nella vecchia costruzione è necessario prestare attenzione a quale variante è stata utilizzata in precedenza. In caso contrario, il montaggio a incasso può diventare troppo complesso.

Avvolgitore a nastro meccanico vs. elettrico

Gli avvolgicinghia per avvolgibili sono disponibili in diversi colori e per diverse larghezze di cintura. Inoltre, la forza di trazione può variare a seconda del modello. Inoltre, gli avvolgimenti possono essere azionati meccanicamente e quindi manualmente o come variante elettronica:

TipoDescrizione
MeccanicaUn avvolgitore meccanico per le cinghie di avvolgibili è costituito da un rullo che viene bloccato con una molla. Nel dispositivo si trova ancora l'estremità della cinghia di un caricatore a rulli. Se deve essere aperto, la cinghia si avvolge sul rullo a causa della tensione della molla. Gli avvolgitori meccanici consentono quindi di arrotolare il filo a mano. In questo modello è già integrato un cavo di cinque metri di lunghezza. Inoltre, è previsto il montaggio a parete.
ElettricoL'alternativa moderna è l'avvolgitore elettrico per cintura, che sta diventando sempre più popolare proprio grazie alla smart home. Un controllo degli avvolgibili da qualsiasi luogo immaginabile avviene tramite radio o telecomando. L'apertura o la chiusura automatica delle tapparelle funziona con l'aiuto di un motore elettrico, che è responsabile dell'azionamento del rullo della cintura. Inoltre, è disponibile un controllo automatico. Ad esempio, tramite speciali moduli crepuscolari è possibile aggiornare ulteriormente un avvolgitore elettrico. Questi garantiscono che quando si scende al di sotto di un certo valore di luminosità un rullo si chiuda automaticamente.


Suggerimento: Per il massimo comfort e un facile utilizzo, assicurarsi che i prodotti siano orientabili. Il prodotto nella foto di esempio° può essere ruotato di 180.

 

Varianti di montaggio: Da parete o da incasso?

Se si desidera montare l'avvolgitore della cinghia, è necessario prima rimuovere il vecchio avvolgitore. A tale scopo, è necessario chiudere completamente il caricatore a rulli e quindi allentare i raccordi a vite sulla piastra di copertura, che coprono il vecchio avvolgitore. Quando si distendete la molla, è possibile che vi sia un rischio di lesioni. Dopo aver rilasciato la molla, l'avvolgitore può essere rimosso e il nastro della ruota può essere srotolato. Ora viene applicato il nuovo dispositivo. Ci sono due possibilità:

Montaggio da parete

Il metodo più semplice per fissare un avvolgitore elettrico è il montaggio a parete. È possibile avvitare facilmente il nuovo dispositivo sulla parete e continuare a utilizzare normalmente il nastro precedente. Collegare quindi l'avvolgitore della cintura senza fili alla corrente, che avviene con un normale cavo di alimentazione. Questo tipo di montaggio è particolarmente consigliato se il vecchio dispositivo è già un avvolgitore.

Montaggio da incasso

Il vantaggio di questa variante è l'alloggiamento dell'avvolgitore elettrico nella muratura. Anche in questo caso è possibile continuare a utilizzare il vecchio nastro, a condizione che il dispositivo da sostituire sia anche un avvolgitore. È sufficiente inserire il nuovo dispositivo nell'apertura della parete in cui si trova l'avvolgitore meccanico.

 

Possibili accessori

L'applicazione di avvolgicavo elettrico è particolarmente comoda grazie ad accessori come telecomandi (figura 4). Questi consentono di controllare comodamente, ad esempio, dalla scrivania. Alcuni dispositivi controllano fino a sei avvolgibili contemporaneamente o singolarmente.

Altri accessori consigliati includono sensori solari. Questi consentono i controlli dipendenti dalla luce, ad esempio l'apertura automatica dei rulli in caso di incidente solare diretto.

 

Prima dell'acquisto: Misurare la lunghezza della cinghia

Per adattare il vostro avvolgitore elettrico alle esigenze individuali della vostra azienda, prima dell'acquisto dovreste misurare la lunghezza del nastro.

Regola generale

Il nastro medio è di 1,3 millimetri di spessore e ha una capacità di avvolgimento della cintura di 5,5 metri. I nastri più piccoli possono essere avvolti più a lungo su un rotolo.

Se una cintura è troppo lunga per il ruolo dell'avvolgitore elettrico, non può essere sufficiente. Pertanto, si consiglia di dare un'occhiata alle indicazioni del produttore o di rimuovere completamente il nastro. Misurare quando gli avvolgibili sono aperti e il nastro viene bloccato, ad esempio, con un cacciavite.

 

Domande e risposte

Come si calcola la forza di trazione per l'avvolgitore a nastro?

A seconda del carico di rotolamento, è necessaria una forza di trazione diversa del avvolgitore della cintura. Questo è determinato dal peso che per i prodotti in plastica è di circa 4,5 kg per metro quadrato. Le tapparelle in legno invece pesano circa 10 chilogrammi per metro quadrato. Se il rullo è leggero, la forza di trazione può essere contata con il fattore 1,25 attraverso la moltiplicazione. In caso di dubbio, anche i nostri esperti sono al vostro fianco con consigli e consigli.

Dove possono essere utilizzati gli avvolgitori elettrici?

I campi di applicazione sono in linea di principio flessibili. Tutti i serramenti manuali possono essere reinstallati tramite avvolgitori elettrici. Assicurarsi solo come sono stati montati gli avvolgimenti precedenti e scegliere di conseguenza la nuova variante (ad esempio, l'avvolgitore da incasso come ricambio per i modelli a parete).

Quando si consiglia l'avvolgitore elettrico per cintura come ricambio per un sistema meccanico?

Negli edifici più recenti, quando si sostituiscono gli avvolgitori vecchi, è necessario ricorrere all'avvolgitore elettrico, in quanto la scatola per avvolgibili non è di solito così facile da accedere. È sufficiente assicurarsi che l'alimentazione elettrica del riavvolgitore elettrico della cintura di sicurezza possa essere resa possibile.

Quali sono i vantaggi della conversione alla variante elettrica?

I vantaggi sono evidenti: Un avvolgitore elettrico è comodo e consente un comodo utilizzo via radio. A seconda del modello, l'apertura e la chiusura dei negozi è anche pre-programmabile o adattabile alle condizioni crepuscolari. I dispositivi hanno un'elevata durata grazie alla loro semplice installazione. È sufficiente una fonte di alimentazione e non toccare la meccanica nella cassetta degli avvolgibili.

%seoprefootercolumns%
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
Le settimane del clima
* Sconto del 20% su una selezione di prodotti dei marchi Philips e Sygonix e del 10% sull'intera gamma Bosch Home Comfort (ad eccezione dei codici: 2885941, 2885940 e 3730522). Offerta valida fino al 07/06/2026 su conrad.it (esclusi gli ordini Marketplace). Non cumulabile con altri codici promozionali. Offerta limitata a un utilizzo per cliente (privato o business). Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità ordinate in casi particolari.

Wiha
* Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Wiha (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 31.05.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.