VOLTCRAFT affidabile e preciso da 40 anni

Le pietre miliari di una storia di successo
Che si tratti di ingegneria elettrica e ambientale, alimentatori, tecnologia di ricarica e power bank o endoscopi: i tecnici nella ricerca e sviluppo, nei laboratori, nel commercio, nella manutenzione e nell'istruzione, gli studenti e gli apprendisti, gli appassionati di tecnologia e i professionisti del fai-da-te apprezzano la tecnologia solida e innovativa dei prodotti VOLTCRAFT, che hanno dato prova di sé nella pratica per quattro decenni.

I vari prodotti degli ultimi 40 anni non solo hanno segnato delle pietre miliari nella storia di successo di VOLTCRAFT, ma hanno anche stabilito degli standard nel settore: Nel 1982, il primo prodotto è arrivato sul mercato. Un multimetro digitale. Il VOLTCRAFT 6010, che soddisfaceva gli standard dell'epoca, ad un costo del 60% più economico dei prodotti concorrenti.

Oggi, più di 1.700 prodotti VOLTCRAFT sono disponibili in tutta Europa.

Prodotti

Scopri ogni mese un argomento interessante della tecnologia di test e misura

RISPARMIARE ENERGIA

SALVARE I VALORI DI MISURAZIONE

LABORATORIO DI CALIBRAZIONE

La storia

MULTIMETRI

Quarant'anni fa, i multimetri con display digitali erano molto popolari. I valori misurati erano diretti e facili da leggere, in contrasto con i dispositivi analogici con puntatori su scale confuse. Il VOLTCRAFT 6010 del 1982 era lo stato dell'arte all'epoca e imbattibilmente economico.

Nel frattempo, si sono rese disponibili gamme di multimetri adatti per ogni applicazione. Sono disponibili più di 100 diversi multimetri manuali, multimetri speciali e, naturalmente, multimetri da laboratorio. Il VC-7200 ha un display grafico molto facile da leggere per valori e diagrammi. Ora possono essere visualizzate anche curve dinamiche, accumuli, progressioni e molto altro.

Multimeter

ALIMENTATORI DA LABORATORIO

Dai robusti alimentatori standard agli specialisti di laboratorio

Già nel 1982, l'anno di fondazione dell'azienda, il primo alimentatore da laboratorio controllabile era disponibile con la denominazione TNG 30. Pochi anni dopo, il primo alimentatore programmabile Digi 35 con una tastiera a 10 tasti per l'immissione diretta di corrente e tensione era particolarmente popolare. Nel 1998 seguì la seconda generazione Digi 35 con interfaccia computer.

Oggi VOLTCRAFT produce più di 60 diversi alimentatori da laboratorio in tutte le classi di potenza e per ogni applicazione. Se necessario, gli alimentatori sono disponibili anche in versione calibrata ISO o DAkkS.

Laboratorium voedingen

TECNOLOGIA DI MISURAZIONE AMBIENTALE

Dai robusti alimentatori standard agli specialisti di laboratorio

Con questa pistola IR, VOLTCRAFT ha reso per la prima volta nel 2003 la temperatura misurabile senza contatto. Con i sensori convenzionali, gli alberi rotanti di motori e ingranaggi difficilmente possono essere misurati senza restrizioni di sicurezza. Determinare le temperature superficiali a distanza è diventato quindi abbastanza facile nel 2003.

Oggi, ci sono più di 260 prodotti nella categoria di misurazione della temperatura. Dalle sonde di misurazione alle termocamere tascabili che entrano in ogni tasca da lavoro. Nel frattempo, è disponibile un intero arsenale di strumenti di misurazione per gas, qualità dell'acqua, vento, illuminazione, radioattività e molte altre categorie ambientali. Questo sviluppo sottolinea la competenza di VOLTCRAFT anche al di fuori della classica tecnologia di misurazione elettrica.

Milieu meettechniek

MISURATORI DI COSTI ENERGETICI

Misura la gamma di elettricità facilmente e con grande precisione

L'aumento dei costi dell'elettricità, una piaga per molti anni. Nel 1995 VOLTCRAFT ha sviluppato per la prima volta una soluzione facile da usare. Il monitor dei costi energetici EKM 265 era in grado di mappare la potenza attiva e visibile in modo affidabile e preciso. Nel 2008 seguì l'Energy Logger 3500 per la memorizzazione diretta delle serie di misurazioni registrate su scheda SD.

Con il SEM 6500 e il SEM 8500, VOLTCRAFT ha appena lanciato dispositivi per professionisti che determinano tutti i tipi di valori di potenza e consumo con una precisione impressionante e trasferiscono i dati direttamente al cloud in quantità illimitate.

Energiekostenmeters

TECNOLOGIA DI RICARICA

Ricarica le batterie in modo efficiente

Quando il primo caricabatterie VOLTCRAFT con procedure di carica controllate dal processore è apparso sul mercato nel 1995, la morte delle batterie ha finalmente avuto fine. Curve di carica ottimizzate, a seconda del tipo di cella, evitavano il sovraccarico. La tensione e la corrente di carica erano controllate. Nel corso del tempo, sono apparse sul mercato nuove tecnologie di batterie con nuovi requisiti. Seguirono programmi integrati di cura delle batterie e persino la riattivazione di batterie ritenute esaurite.

Le moderne batterie ricaricabili ad alte prestazioni si trovano principalmente nei dispositivi mobili e non hanno più nulla in comune con le batterie al nichel-cadmio del passato. La carica super veloce senza effetto memoria - se possibile senza autoscarica delle batterie - è la norma oggi. PD è la parola magica: power delivery. Il caricatore e il dispositivo mobile si scambiano informazioni su quanta potenza deve essere fornita e quando. Con un alimentatore a spina o per la ricarica in movimento: I potenti caricabatterie e powerbank VOLTCRAFT con tecnologia PD.

Laadtechniek

VOLTCRAFT COMPIE 40 ANNI