- Tipo di articolo
- Misuratore di anidride carbonica3Misuratore di ossigeno2Misuratore di inquinamento1Misuratore monossido di carbonio1Rilevatore di perdite di gas1
- Prezzo
- Marchio1
- PCE Instruments26Extech9Megger9Senseca9VOLTCRAFT8Greisinger7TFA Dostmann6Fluke5testo5aranet3Chauvin Arnoux3rotronic3Allnet1Dostmann Electronic1Laserliner1ORBIS Zeitschalttechnik1Theben1
- Misura:
- CO23Ossigeno3CO2Temperatura2Umidità dell'aria2Gas infiammabili1Metano1acido solfidrico;1
- Campo di Misura
- 0 - 3000 ppm20 - 100 %10 - 1000 ppm10 - 20 mg/l1
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
Misuratori per gas e aria
8 risultati

VOLTCRAFT DO-101 Misuratore di ossigeno 0 - 20 mg/l Elettrodi intercambiabili, con misura della temperatura

VOLTCRAFT GA-400 Misuratore di inquinamento Calibrato di fabbrica senza certificato

VOLTCRAFT CO-700 Misuratore monossido di carbonio 0 - 1000 ppm

VOLTCRAFT CO2-60 Misuratore di anidride carbonica 0 - 3000 ppm

Rivelatore di gas per gas naturale e propano GD-3000 VOLTCRAFT ®

VOLTCRAFT CO-300 Misuratore di anidride carbonica Montaggio a parete Calibrato di fabbrica senza certificato

VOLTCRAFT CO-100 Misuratore di anidride carbonica 0 - 3000 ppm con funzione datalogger, Montaggio a parete
Consulente
Cose da sapere sugli strumenti di misura del gas
Cos'è un rilevatore di gas?
Strumenti di misura per gas naturale, gas liquidi (propano, butano) e refrigerante
Strumenti di misura per la determinazione del contenuto di ossigeno
Strumenti di misura per monossido di carbonio (CO) e strumenti di misurazione dei gas di scarico
Strumenti di misura per biossido di carbonio (CO2) (strumenti di misura della qualità dell'aria)
Strumenti di misura per la determinazione della velocità di flusso dell'aria: Anemometro
Il nostro consiglio pratico: Proteggere il campo di misura dalle correnti d'aria
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misurazione del gas
Cos'è un rilevatore di gas?
I misuratori di gas portatili sono rilevatori di gas a batteria, maneggevoli e compatti per uso interno. Controllate l'aria dell'ambiente per l'aumento del livello di diversi gas e visualizzate i valori di misura. In caso di aumento della concentrazione di gas oltre i limiti specifici per i rispettivi gas, viene visualizzato un segnale ottico o viene emesso un allarme acustico. Per determinare la presenza di diversi gas esistono diversi tipi di rilevatori di gas. Sono inoltre disponibili dispositivi di allarme multi-gas che reagiscono come combo a diversi tipi di gas.
I misuratori di gas funzionano in modo diverso a seconda del tipo di gas da rilevare. Mentre la tecnologia di misurazione del gas per rilevatori di gas naturale/liquidi, rilevatori di ossigeno e rilevatori di CO si basa su sensori elettrochimici che analizzano processi elettrochimici specifici per il tipo di gas in questione, un misuratore di CO2 funziona con una cella di misurazione IR.
Strumenti di misura per gas naturale, gas liquidi (propano, butano) e refrigerante
Il gas naturale è una miscela di gas combustibile, la cui percentuale principale è il metano. Viene utilizzato principalmente per il riscaldamento di ambienti residenziali e commerciali, come riscaldamento per processi termici nell'industria o come carburante per veicoli a motore o navi.
I gas liquidi sono gas in senso stretto che rimangono liquidi a temperatura ambiente con pressione relativamente bassa, soprattutto propano e butano e loro derivati. Il gas liquido viene utilizzato come refrigerante negli impianti di climatizzazione, come combustibile per il riscaldamento, come gas auto, per la saldatura dolce e in piccole quantità per la cottura in campeggio o per la griglia a gas.
La fuoriuscita di gas naturale o di gas liquido da linee di alimentazione difettose, termica, riscaldamento, stufe a gas, impianti di climatizzazione o bombole di gas può essere pericolosa, in quanto in uno specifico rapporto di miscelazione con ossigeno forma una miscela di gas altamente esplosiva, per la quale l'accensione è sufficiente una scintilla o un impulso elettrico.
I sensori all'interno del misuratore per la misurazione di gas naturale e gas liquido rilevano già piccole quantità di gas. I dispositivi sono dotati di un allarme acustico e molti dispositivi di un un allarme ottico. Ciò avviene già quando i gas si arricchiscono al di sotto del limite inferiore di esplosione, cioè al rapporto di miscelazione con il più basso contenuto di gas naturale/liquido, al di sopra del quale la miscela viene classificata come esplosiva.
Mentre il gas naturale ha una densità inferiore a quella dell'aria e sale verso l'alto nella stanza, i gas liquidi con una densità superiore a quella dell'aria affondano verso il basso nella stanza. Prestare attenzione durante l'esecuzione della misurazione. In questo modo, durante la misurazione della concentrazione di gas naturale, il misuratore viene tenuto al possibile punto di uscita o all'altezza del soffitto, mentre durante la misurazione dei gas liquidi viene invece tenuto vicino al possibile punto di uscita o a terra.
Gli strumenti di misura speciali per il rilevamento di perdite di refrigerante (gas liquidi) sono dotati di un collo di cigno flessibile che consente la misurazione in punti difficilmente accessibili.
Strumenti di misura per la determinazione del contenuto di ossigeno
L'ossigeno viene utilizzato nel settore industriale soprattutto durante la saldatura e la brasatura come miscela al gas combustibile. Nella tecnologia alimentare è utilizzato come additivo alimentare E 948 come gas di trasporto o di imballaggio, inoltre fa parte di miscele di gas nel settore delle immersioni (nitro, trimix, o miscele di gas simili).
Anche se gli effetti diretti sulla salute si verificano solo dopo un'esposizione prolungata con ossigeno puro o aria con un elevato contenuto di ossigeno, la fuoriuscita di ossigeno può essere pericolosa a causa del suo effetto comburente, in particolare quando l'ossigeno si mescola in modo incontrollato con altri gas. Queste miscele di gas sono altamente esplosive in ciascuno dei rapporti di miscelazione caratteristici, per l'accensione sono già sufficienti impulsi elettrici, ad esempio azionando un interruttore di luce.
Nel settore delle immersioni è indispensabile verificare il contenuto di ossigeno delle miscele di gas prima di ogni immersione.
I misuratori di ossigeno sono dotati di un sensore per la determinazione elettrochimica del contenuto di ossigeno. Gli strumenti di misura per l'area di immersione indicano inoltre la massima profondità di immersione possibile per il rispettivo valore misurato.
Strumenti di misura per monossido di carbonio (CO) e strumenti di misurazione dei gas di scarico
Il monossido di carbonio è un gas non percepibile con i sensi umani, che può essere prodotto in punti di combustione scarsamente ventilati e come componente dei gas di scarico e può essere nocivo per la salute già a basse concentrazioni.
Nella maggior parte delle case e delle aziende sono presenti diverse potenziali fonti di monossido di carbonio, che comprendono in linea di principio tutti i punti di incendio e i dispositivi di combustione. Tra questi vi sono forni a gas, legno, petrolio e a pellet, camini di riscaldamento e decorativi, ma anche forni e caldaie a gas, scaldabagno, radiatori a gas, motori e tutti gli apparecchi in cui combustibili come carbone, petrolio, gas o legno vengono bruciati con un apporto di ossigeno insufficiente.
Gli strumenti di misura del monossido di carbonio rilevano la concentrazione di monossido di carbonio in ambienti chiusi tramite un sensore elettrochimico altamente sensibile e visualizzano i valori misurati su un display, i valori di misura elevati vengono inoltre visualizzati tramite un segnale di allarme.
Strumenti di misura per biossido di carbonio (CO2) (strumenti di misura della qualità dell'aria)
Gli strumenti di misurazione della qualità dell'aria monitorano l'aria dell'ambiente e visualizzano i dati di misurazione come la temperatura, l'umidità relativa, la pressione dell'aria e il contenuto di anidride carbonica (contenuto di CO2) dell'aria.
L'effetto nocivo dell'anidride carbonica sulla salute si basa sullo spostamento dell'ossigeno atmosferico. Un aumento della concentrazione di anidride carbonica si fa sentire attraverso la stanchezza, la mancanza di concentrazione, il mal di testa e le vertigini, mentre un ulteriore aumento del contenuto di CO2 aumenta la frequenza respiratoria e la pressione sanguigna.
Negli ambienti in cui si verificano processi di fermentazione, ad esempio in cantine e silos di mangime, spesso si verificano notevoli arricchimento di anidride carbonica nell'aria respirabile.
La concentrazione di anidride carbonica è considerata il principale indicatore della qualità dell'aria in ambienti interni. La norma DIN EN 13779 suddivide l'aria dell'ambiente in quattro livelli di qualità a seconda della concentrazione di anidride carbonica:
Al di sotto di 800 ppm, la qualità dell'aria è considerata buona, i valori tra 800 e 1000 ppm sono considerati mediocri e i valori tra 1000 e 1400 ppm sono considerati moderati. Se il contenuto di anidride carbonica supera 1400 ppm, la qualità dell'aria è considerata bassa.
Il MAK (concentrazione massima sul posto di lavoro) è di 5000 ppm per ogni giorno lavorativo (8 ore).
Gli strumenti di misurazione della qualità dell'aria rilevano la concentrazione di CO2 tramite una cella di misurazione IR, che consente di rilevare valori di misura precisi con lunghezza d'onda di misurazione e di riferimento.
Strumenti di misura per la determinazione della velocità di flusso dell'aria: Anemometro
Le misurazioni di comfort sul posto di lavoro, le misurazioni del flusso d'aria sugli impianti di climatizzazione, i sistemi di scarico, i ventilatori e gli esami meteorologici vengono effettuati con l'ausilio di un anemometro.
In diversi dispositivi di questo tipo vengono utilizzati diversi metodi di misurazione:
- L'anemometro a elica determina la velocità del vento del flusso d'aria mediante la rotazione di una ruota ad ala montata nel misuratore del vento.
- L'anemometro a filo caldo misura la velocità di raffreddamento di un filo riscaldato a una determinata temperatura. La velocità del flusso d'aria può essere calcolata in modo affidabile a partire dalla durata del raffreddamento, dalla temperatura del filo e dalla temperatura esterna.
- L'anemometro a tubo è dotato di un tubo sottile con un sensore di misura per misurare la pressione che l'aria in ingresso produce. Da questi dati di misurazione viene calcolata la velocità dell'aria.
Il nostro consiglio pratico: Proteggere il campo di misura dalle correnti d'aria
Quando si utilizzano strumenti di misurazione del gas, assicurarsi di non misurare in prossimità di finestre, porte di balconi e ventilatori (questo non vale per gli anemometri), in quanto la maggiore circolazione dell'aria in questi luoghi potrebbe causare una distorsione dei valori misurati!
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misurazione del gas
Perché è necessario calibrare gli strumenti di misurazione del gas?
La precisione della misurazione è compromessa da una conservazione prolungata del dispositivo, da effetti di umidità dell'aria, calore o altri fattori esterni, pertanto sono necessarie calibrazioni regolari.
Gli strumenti di misura del gas non soggetti all'obbligo di taratura devono essere calibrati regolarmente. La calibrazione serve a garantire la qualità dei risultati delle misurazioni. A tale scopo, le misurazioni vengono eseguite su uno standard noto e vengono registrate le deviazioni. Il rispettivo strumento di misura viene quindi impostato nuovamente su un valore certo durante la calibrazione.
Quali sono le differenze tra gli strumenti di misurazione del gas?
I diversi misuratori di gas dello stesso tipo di dispositivo si differenziano per le funzioni aggiuntive. I modelli con display possono visualizzare i valori misurati, vi sono differenze nelle dimensioni della memoria dei valori misurati e nella larghezza dell'intervallo di misura. Alcuni dispositivi dispongono di allarmi regolabili. Gli strumenti di misura CO2 sono disponibili, ad esempio, per il montaggio a parete e in versione portatile.